请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5033 大家好、
Vin 端子是否工作、即使它是开路的也是如此?
在图11中的电路中、电流在启动时从 VIN 引脚流出、但在 VCC 电压由 T1提供后、IC 的所有驱动电源都从 VCC 引脚切换到电源。
如果未施加15V 或以上的 Vin 端子、您能保证运行吗?
如果您需要15V 电压、可以在15V 电压下提供多少电流来准备外部电源?
告诉我所需的最低功率。 将需要构建外部电路。
此致、
Kenji