This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5033:Vin 是否开放?

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826538/lm5033-is-vin-available-at-open

器件型号:LM5033

大家好、

Vin 端子是否工作、即使它是开路的也是如此?

在图11中的电路中、电流在启动时从 VIN 引脚流出、但在 VCC 电压由 T1提供后、IC 的所有驱动电源都从 VCC 引脚切换到电源。

如果未施加15V 或以上的 Vin 端子、您能保证运行吗?

如果您需要15V 电压、可以在15V 电压下提供多少电流来准备外部电源?

告诉我所需的最低功率。 将需要构建外部电路。

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    需要在 VIN 引脚上提供15V 信号以确保启动。 在电气特性下、您可以找到流入 Vin 引脚的启动参考电流:典型值150uA。

    此致、

    区域