This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601D:BC 1.2超高速900mA

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601D, TPS2549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779895/bq25601d-bc-1-2-supper-speed-900ma

器件型号:BQ25601D
主题中讨论的其他器件: TPS2549

尊敬的*:

 BQ25601D 符合 BC 1.2标准。

表2. D+/D-检测的输入电流限制设置为:

如果是 USB SDP、则电流限制为500mA (USB2.0)

如果我们连接到 SDP (USB3.0)、 BQ25601D 是否能够检测900mA 电流限制?

由于第44页的表5-2中的 BC 1.2指示 PD 是否连接到超高速端口、因此 ICFG 最大值为900mA。

此致、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果连接了 USB 2.0或 USB 3.0、则 BQ25601D 将自动识别 SDP 并将默认电流限制设置为500mA。 这是 USB 2.0的正确值、但不适用于 USB 3.0。 对于 USB 3.0、主机需要将寄存器 REG00位[4:0]中的 IINDPM 位覆盖为900mA、如下图所示。

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    是否有可通过 D+ D-检测 USB3.0 900mA 的充电器控制器,并且不需要主机调整干预?

    此致、
    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    否 如果我们的 D+/D-充电器检测到 SDP、则其默认输入电流限制为500mA。 需要使用主机或接口将其更改为900mA。

    此致、
    Angelo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    如果没有充电器 IC 无法做到这一点、

    是否有任何 USB 充电端口控制器可以检测 SDP 500mA 和 SDP 900mA 之间的差异?

    TPS2549在没有主机的情况下可能会有所不同?

    此致、
    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    抱歉、我不确定、因为我只支持电池充电器 IC。 不过、从数据表的外观来看、该器件似乎还需要主机控制:

    请 创建一个询问 TPS2549的新主题、TI 的相应团队将为您提供明确的答案和/或建议可能 适合您应用的其他器件。

    此致、

    Angelo