This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62585:TLV62585的启动电压

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV62585

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826460/tlv62585-the-start-up-voltage-of-tlv62585

器件型号:TLV62585

你(们)好

我收到了客户的问题。
我找到了以下主题。
列出了第一个输出电压阶跃可以减小、因为当输出电压使用前馈电容器达到软启动斜坡的第一个目标时、转换器的反应会更快。  
该前馈电容器是否有建议值或最小值/最大值?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生:

    此类前馈电容的典型值在4.7pF 至47pF 范围内。 实际值取决于输出电压和转换器本身。
    对于 TLV62585、22pF 是一个不错的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Björn ö ns-san

    感谢您提供信息。
     第一个输出电压阶跃的值是否取决于 Vout?
    我的客户评估了 CFF=22pF 的启动。
    第一个输出电压阶跃为0.3V (Vout=1.35V)和0.5V (Vout2.5V)。

    此致、
    横田洋三

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生、您好!

    在软启动期间、电感器电流受到限制。  
    该电流限制会不断增加、直到在软启动周期结束时达到至少4A (通常为4.6A)的最大值。

    由于限值开始于大约1A、因此输出端的电压阶跃是完全正常的行为、阶跃大小主要由连接到转换器开关引脚 的 LC 网络(尤其是输出电容)定义:组件值越高、电压阶跃就越低。