This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P:环境温度

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV733P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780292/tlv733p-ambient-temperature

器件型号:TLV733P

大家好、团队成员

TLV733 P 是否限制在环境温度范围内、除非 T j 超过125 C?
在环境温度为105 C 时使用是否安全?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、TLV733P 的最高建议结温(Tj、max)为125 C。在105 C 下使用此 LDO 是否安全取决于应用的输入电压、输出电压和输出电流。 这决定了导通晶体管中耗散的功率:

    PD =(Vin - Vout)* Iout

    对于环境温度为105 C (Ta)的情况、所需的结至环境热阻(RJA)可计算为:

    RJA =(Tj、最大值- Ta)/PD

    然后、需要将其与热性能信息表中提供的数据表规格进行比较:

    这是使用 JEDEC 高 K 热测试板的模型得出的。 在向 JEDEC 免费注册帐户后、可访问此电路板的规格:

    https://www.jedec.org/user/register

    https://www.jedec.org/system/files/docs/jesd51-7.PDF

    由于 SOT-23和 X2SON 封装的热阻较大、强烈建议设计热优化布局、 以最大限度地增加顶层、内层和底层上连接到 LDO 的铜面积。 LDO 周围的通孔可以将产生的热量传播到这些其他层。 这将降低 RJA、从而提高最高环境温度。 借助这些技术、可以将 SOT-23封装的 RJA 降低约40%至50%。 X2SON 封装由于尺寸较小、在大约10%至15%的范围内的改进要小得多。

    谢谢、

    Gerard