This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ30Z554-R1:SoC 在低温下不精确

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847282/bq30z554-r1-soc-is-not-accurate-at-low-temperature

器件型号:BQ30Z554-R1
主题中讨论的其他器件:BQ30Z55GPCRB

您好 TI

 随附的 Bq30z55低温日志            

可以释放容量、但 RSOC 仅显示2%            

室温下是正常的。            

如何解决?

谢谢你

Jerrye2e.ti.com/.../EV2300-0C-dicharge-1008.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    我看到您的 DSG 为-2C。 请确保将 gg 文件中的加载选择设置为1、3或0。 如果这不起作用、请使用 GPCRb 工具查找您的电池的低温度系数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电池

    非常感谢。

    您提到了三个修改值。 哪一个更有可能为0或1或3?            

    在有问题的电池的 GG 文件中、发现 RA 表中有两个值- 900以上。 有问题吗?            

    如果是、可能的原因是什么?

    e2e.ti.com/.../VG16_2800_2_2900_.zip

    此致、

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    请使用1或3。 除非我看到电池日志和之前的 Ra 值、否则我无法确定 Ra 值是否是问题。