This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65261-1:针对输出短路的电路运行

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65261-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826506/tps65261-1-circuit-operation-for-output-short

器件型号:TPS65261-1

你(们)好

我的当前客户正在使用 TPS65261-1。

产品中存在许多现场缺陷、我们正在寻找问题的原因。

不良现象:LX2和 PGND2短路。

确认请求

1) 1)在上述不良现象中、VDS 电压不保持为0、而是以固定频率移动、如断续模式。 为什么会发生这种情况?

2) 2) tps65261-1的输出电容被强制短接10次。 之后、这在开始时是正常的、但在老化了大约17小时后、也出现了同样的缺陷。

2-1)是否有可能在输出短路时使 TPS65261-1老化而损坏 TPS65261-1?

2-1)在运行期间短时间内持续短接输出会产生火花。 我可以损坏 IC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy

    在上述不良现象中、VDS 电压不保持为0、而是以固定频率移动、如断续模式。 为什么会发生这种情况?

    [ZHAZHA]低 侧 MOSFET 的一部分损坏、 LX2和 PGND2 弱 短路。

    2-1)是否有可能在输出短路时使 TPS65261-1老化而损坏 TPS65261-1?

    [Zhao]不、输出短路不应损坏 IC。

    2-1)在运行期间短时间内持续短接输出会产生火花。 我可以损坏 IC 吗?

    赵:火花也不应损坏 IC。  

    问题:

    您可以向我发送原理图和布局吗?