This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61230:升压转换输入等于输出

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61230, TPS61232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826539/tps61230-boost-convert-input-equal-to-output

器件型号:TPS61230
主题中讨论的其他器件: TPS61232

尊敬的社区:

我想知道、如果我们将 TPS61230/TPS61232输出设置为5V、电源输入为5V、会发生什么情况。

输出为5V、或者转换器将停止工作。 从我看到数据表中可以看出、输入电压范围为2.5-5.5V。

如果输入电压为5.5V、那么输出如何为5V (因为这是升压拓扑)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当输入电压为5V 时、输出电压仍为5V、因为考虑到电感器和 MOSFET 的功率损耗、它仍需要切换为输出电容器供电。

    当 Vin 处于5-5.5V 范围内时、高侧 MOSFET 将100%导通、因此 Vout 等于 Vin 减去高侧 MOSFET 的压降。 它进入旁路模式。