This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于电量监测计的建议

Guru**** 2543960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27441-G1, BQ27505-J5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844143/recommendation-for-a-fuel-gauge

主题中讨论的其他器件:bq27500bq27505-J5BQ27441-G1BQ27510

对于使用18350可充电锂离子电池的应用、我建议使用电量监测计、该电池未嵌入但已从设备中取出进行充电。 基本而言、所需的只是 SOC、精度可约为5%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elizabeth、

    请确认它是1节电池还是多节电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它只是一个单元格。

    Elizabeth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道的是、当电量监测计未完成充电周期时、是否有任何电量监测计器件(采用任何不同的算法)能够准确地确定 SOC。 在这种外部充电的情况下、是否有最佳的算法选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Elizabeth

    鉴于您需要系统侧电量监测计、我推荐使用 bq27520。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 您能否详细说明为何推荐 bq27520? 我一直在使用 bq27500、bq27505-J5、最近使用27510-G3、看起来 bq27505-J5是 NRND (但我看到它已经发生了变化)。 这些应用使用嵌入式锂离子电池、结果非常好。 我不确定 Impedance Track 算法是否是可拆卸电池情况的最佳选择,以及所需精度不高的情况。 我将 bq27441-G1视为采用 Impedance Track 器件的可能性-这似乎需要较少的设置。 有什么想法吗?

    谢谢、

    Elizabeth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq27441是一款 ROM 监测计、您不能灵活地对存储器 ID 进行编程。  

    您提到的其他监测计都是 IT 监测计。 如果它们在您以前的可移动应用程序中运行良好、您可以继续使用它们。 bq27510和 bq27520只是500和505的改进版本。 IT 算法得到了改进。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    到目前为止、我还没有任何可移动应用程序、因此我不知道基于 IT 的部件在这种情况下是如何工作的。

    这一直是我的问题-对于可移除应用、建议使用什么器件。

    Elizabeth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elizabeth、

    我会推荐 bq27510或 bq27520。 两者之间的区别主要在于封装。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    Elizabeth