This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM334:小型恒流源

Guru**** 1624225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826188/lm334-small-constant-current-source

器件型号:LM334

您好!

我正在寻找最小的恒流源封装来驱动一些 LED。

每个 LED 的恒定亮度很重要。  

要求:

VIN<3.5V

I OUT 最大值= 5mA

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shahoo、

    虽然您在上面突出显示的电流源种类不多、但您可以考虑使用电压基准作为电流源来扩大选择范围。 您可以在此处的电子书中看到以下文档:

    谢谢、

    Abhinav。