This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMS3655-Q1:在 Vin<Vo 中使用异常

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: LMS3655-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780155/lms3655-q1-abnormal-using-in-vin-vo

器件型号:LMS3655-Q1

大家好、

            LMS3655-Q1是否具有低压输出模式?

           我对使用 Vin < Vo 有一个问题。

           如果 Vin=5V、Vo=5.5V


当输入电压降至5伏时、是否可以将输出电压设置为5.5伏并输出电压?


如果输入为5V、输出将是什么?

或者会发生什么情况?

谢谢。

          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wu、

    转换器将在压降下运行、因此输出电压将略低于输入电压。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Timonthy、您好!
    那么、您是说如果 Vin=5V、Vo settings=5.5V、但实际电压将小于5V?
    实际计算出的电压是多少?
    可以计算它吗?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VOUT = Dmax*Vin、其中 Dmax =(tsw - toff-min)/TSW