This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40055:异常脉冲

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40055
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779739/tps40055-abnormal-pulse

器件型号:TPS40055

大家好、团队成员。

TPS40055中输出异常脉冲。
原因是什么?

CH2:HDRV、CH4:LDRV、CH3:VIN

HDRV 周期非常短、输出脉宽较短。
由于 LDVR 为高电平、A 直通电流流并最终熔断保险丝。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hirotsugu、

    在我看来、这是一个非常错误的问题。 查看 CH2/CH4、即 HDRV 和 LDRV、它们同时处于高电平、这将导致交叉传导。 还非常担心 VIN 下降、这表明输入电源由于直通而达到电流限制?

    我将检查原理图、并确保从设计角度正确连接 TPS 器件。 此外、我还会确保根据正确的原理图配置电路板。

    如果仍有问题、请随时重新打开主题和原理图以及开关节点波形、供我们审阅并从中获取。

    希望这对您有所帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这一问题发生在市场上已有5年历史的设备上。
    尽管 Fsw 为500kHz、但 HDRV 在比内部信号更早的周期内打开。
    我认为 IC 内部电路本身有问题。

    由于电路图是通过私人电子邮件发送的、请告诉我电子邮件地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirotsugu、

    如果器件已经可靠工作多年、但现在遇到问题、那么器件是否可能发生故障?  我会使用新器件仔细更换器件、如果问题消失、则 IC 肯定会出现问题。   

    如果您希望通过电子邮件继续讨论并向我发送原理图、请发送电子邮件至 david.baba@ti.com

    由于讨论偏离线、我将关闭此主题。

    希望这对您有所帮助?