This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:当 ILIM 设置为~2A 时、器件会在几分钟后停止充电

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848767/bq25892-device-stops-charging-after-a-few-minutes-when-ilim-is-set-at-2a

器件型号:BQ25892

您好!

我的客户看到器件在 ILIM 设置为~2A 时出现了一些奇怪的行为;充电几分钟后、器件停止充电、不响应 I2C 命令。 必须先禁用器件、然后重新启用、才能使其重新开始工作。 当 ILIM 被设定为一个较低电平、例如600mA 时、它们不会看到这个锁定状态。 器件接触不到热、因此我不认为这是热关断问题。

他们在 BQ25892 EVM 上看到了这种行为。  

谢谢、
Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    您能否提供有关测试设置的更多详细信息、例如输入电压类型、实际电池或仿真器、电池电压?   

    此致、

    Jeff