This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61048:TLV61048中的输入=3.5-4.35V 能否实现输出=5V?

Guru**** 2507145 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61048, TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826194/tlv61048-can-input-3-5-4-35v-achieve-output-5v-in-tlv61048

器件型号:TLV61048
主题中讨论的其他器件: TPS61022

 在 TLV61048中输入=3.5-4.35V 是否可以实现输出=5V?  如果可以,最大输出电流是多少? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Magic、

    是的。 TLV61048能够从3.5-4.35V 输入电压中获得5V 输出。 最大输出电流可能约为1A。  

    您的目标最大输出电流是多少? 您可以看看 TPS61022、它具有更高的效率和最大输出电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zack:

         ,的最大输出电流约为1A μ A、因此可能会非常热。

       I wil check TPS61022。

      非常感谢您的大力支持!