This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:如何选择诸如 slube3电路的保险丝?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/778933/bq28z610-how-to-choose-the-fuse-such-as-sluube3-circuit

器件型号:BQ28Z610

客户使用 BQ28Z610作为充电器原理图上的保护电路。 请参阅 sluube3的电路图、如何选择保险丝(例如图1的 EVM_sluube3原理图)?

最大电流预计为4A。 是否有针对保险丝设计/类型的建议?

<

>

 

您能不能帮助查看客户原理图、如图2。

“T2”需要链接到哪里?

<

>

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以从序列中获取保险丝。 哪一个是 T2? 这是突出显示的块吗? 在我看来、您不需要外部平衡器、因为 bq28z610本身能够进行电池平衡。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持、但下面需要澄清一些问题、

    Q1:  是否可以选择 SFR-0805 / SFH-0805类型的保险丝?

    Q2:T2、如下黄色突出显示。  “T2”需要链接到哪里?

      Q3:如果不需要外部平衡器电路、则是否需要移除电路中的某些组件、如"blue X"所示、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我对这种混乱感到抱歉。 是的、您可以使用外部保护器电路并将 T2连接到保险丝的加热器端子。 您的设计是正确的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢您的回复、但我有点困惑。

    1. T2需要跟踪连接到 F3的哪个引脚? 还是另一个保险丝?

    2.我不知道您对“设计正确”的理解。 原理图未使用"平衡器电路"? 还是保持"平衡器电路"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我对这种混乱感到抱歉。 来自 Dexerials 的保险丝有3个端子。 端子 T2连接到保险丝上的加热器接头。 请保持平衡器、因为这会触发您的保险丝。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答、我得到了答案并将回复客户、但有一个问题需要您仔细检查、  

    如果设计需要4A (最大值)、保险丝类型可以使用"SFH-0805、对吧?

    SFH-0805数据表如下所示、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、但这会在5A 而非4A 时断开电路。 如果您的客户对其满意、您可以使用它。