This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2663:LM2663 SD 引脚连接

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2663, LM2662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826309/lm2663-lm2663-sd-pin-connection

器件型号:LM2663
主题中讨论的其他器件: LM2662

LM2663数据表显示 SD 引脚已连接到 GND、但这是否意味着必须有外部 GND 连接?

数据表中的示例原理图未显示外部 GND 连接、除非在测试电路中(被1M 电阻下拉)

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    感谢 您考虑 LM2663。  是的、您可以使用外部下拉电阻器来操作器件。   数据表中的大多数图适用于 LM2662和 LM2663、因此引脚保持断开状态。  然而、在引脚功能表中、为了实现正常运行、明确建议将这个引脚接地。

    谢谢、

    应用 工程学 Yohao Xi