This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14010AEVM:额定输入电压

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848758/lmr14010aevm-input-voltage-rating

器件型号:LMR14010AEVM

为什么此 EVM 的额定输入电压仅为9-18V (小于器件工作范围的一半)? 是否需要进行任何修改才能在更高的电压下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Barrett、

    EVM 设计为在典型条件下工作。 典型汽车输入电压范围为9V 至18V。

    在较高 VIN 下运行的注意事项:

    • C1和 C2 (输入电容器)的额定电压为50V、因此无需更改。
    • R2 (6.04k 低侧关断电阻器)的额定功率为0.1W。 40VIN 的耗散功率为0.27W、这对于汽车负载突降来说很好、因为它的持续时间很短。 您可以将这些电阻器增大10倍、以在高输入电压下持续运行。
    • 通读 CIN、L 和 COUT 值的数据表、以针对您的规格进行优化。

    Sam