This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:关于 LM5170如何驱动背靠背 MOSFET。

Guru**** 2770965 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01168, LM5170, LM5170-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826264/lm5170-q1-about-lm5170-how-to-drive-back-to-back-mosfet

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:TIDA-01168LM5170

你(们)好

在 TIDA-01168的 TI 设计中 、LM5170中 BRKS 和 BRKG 的引脚用作 第23页的背靠背 MOSFET 的栅极驱动。

但我  不明白 它是如何驱动 MOSFET 的?

例如、当 BRKG 和 BRKS 低电平时、MOSFET 驱动、但同时 BRKS 的电压等于 KL30、BRKS 的电压是否会大于 BRKG 并导致 MOSFET 再次运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="user5138648"]

    器件型号:LM5170-Q1

    你(们)好

    在 TIDA-01168的 TI 设计中 、LM5170中 BRKS 和 BRKG 的引脚用作 第23页的背靠背 MOSFET 的栅极驱动。

    但我  不明白 它是如何驱动 MOSFET 的?

    例如、当 BRKG 和 BRKS 低电平时、MOSFET 驱动、但同时 BRKS 的电压等于 KL30、BRKS 的电压是否会大于 BRKG 并导致 MOSFET 再次运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发帖。  请参阅 LM5170-Q1数据表第8.3.16节以及 IC 方框图。  BRKG 是一个电流源、电压钳位在12V 至 BRKS。  电流源由 VIN 引脚供电、该引脚应高于 KL30轨电压。  请注意、TIDA-01168适用于48V-12V 系统。   

    谢谢、

    Youhao