This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53622:RADDRL 和 RADDRH

Guru**** 1818760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826341/tps53622-raddrl-and-raddrh

器件型号:TPS53622

你(们)好

在浏览数据表时、我们了解如何设置 SVID 和 PMBus 寄存器地址、我们使用 RADDRL 和 RADDRH 电阻器。 在我的案例 中、RADDRL = 154K、RADDRH = 215K。 我的问题是:

1) 1)我们是否可以使用较低的电阻器值来保持 RADDRL 和 RADDRH 的相同比率。

2) 2)如果不是、 RADDRL 和 RADDRH 的值对于我们来说是新的组件、我们能否将电阻器串联以生成所需的值、例如(对于 RADDRL、使用2 77K 电阻器)或类似的组合来获得这些值。

3) 3) RADDRL 和 RADDRH 电阻器的容差和功率耗散限制是多少以及建议的封装。

谢谢

Vikas G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    1) 1)我们是否可以使用较低的电阻器值来保持 RADDRL 和 RADDRH 的相同比率。

    2) 2)如果不是、 RADDRL 和 RADDRH 的值对于我们来说是新的组件、我们能否将电阻器串联以生成所需的值、例如(对于 RADDRL、使用2 77K 电阻器)或类似的组合来获得这些值。

    是的。

    3) 3) RADDRL 和 RADDRH 电阻器的容差和功率耗散限制是多少以及建议的封装。

    您可以使用0402尺寸、并建议使用容差为1%的电阻器。

    谢谢

    Chasel