This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:采用 WSON6封装的外露焊盘 TPS22810上的电势

Guru**** 2536790 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848522/tps22810-potential-on-exposed-pad-tps22810-in-wson6-package

器件型号:TPS22810

您好:)

我的客户问我、采用 WSON6封装的 TPS22810外露焊盘有多大潜力。

原因是、它需要以热效率最高的方式小心地连接到 GND。

我们在数据表中找不到任何东西。

您能指向文档吗?

您能提出任何建议吗? 如果是、您需要回答什么问题?

此致、

Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marion、

    我不确定我是否理解您的问题、但散热焊盘可以连接到 GND。 TI 在 TPS22810 EVM 上执行此操作。

    请注意、GND 引脚仍应连接到 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    感谢您的快速回答。 我的意思是、这个引脚上是否有电压电平?

    将其连接到 GND 时是否需要注意事项?

    此致、

    Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marion、

    默认情况下、此焊盘上不应存在任何潜在的担忧程度。 唯一需要注意的是、散热焊盘不应用作该器件的唯一 GND 连接。 GND 必须连接到 GND 才能正常运行。