This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24624:LLC 拓扑高达3kW、在突发模式和短路期间表现正常

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24624, UCC256302, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779788/ucc24624-llc-topologie-up-to-3kw-and-behaviour-during-burst-mode-and-short-circuit

器件型号:UCC24624
主题中讨论的其他器件: UCC256302UCC28951

您好!

是否有人在 LLC 拓扑中使用了 UCC24624双通道同步整流器、输出功率高达3kW:48V 45A。

初级侧是 UCC256302控制器。

我的问题 是在无负载突发模式下以及短路后重启的 UCC24624的电池。

 在所有这些电气应力下、UCC24624是否仍在使用该电源并经过测试?

感谢大家的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thierry

    是的、UCC256302和 UCC24624可以支持短路事件。 UCC256302具有多级 OCP 保护、有助于在短路事件中提供保护。 数据表的第6.3.14节详细介绍了 UCC256302故障条件。

    3kW 输出功率高于半桥 UCC256302设计运行的典型功率范围。 您在此范围内的性能可能会受到限制。 我们建议您考虑我们的相移全桥控制器 UCC28951、它可能更适合此功率级别。 它在控制器中集成了 SR 驱动信号。

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应。 在我的应用中、从我的经验来看、使用48V +/- 5V 输出电压、LLC 是优化效率、成本和尺寸的更好方法。 标称功率为2kW 而非3kW。 我想知道是否有人在检测到任何问题时使用了 UCC24264。
    最恰当的考虑
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thierry

    在 UCC24624的开发过程中、我们在多个功率级对其进行了测试、以验证其是否可以正常运行。 自从我们发布此器件以来、许多客户已成功地将其实施到其设计中。

    话虽如此、该器件并非设计为在2kW 系统中运行、因此我们建议您在设计时务必小心谨慎、确保其性能符合预期。

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,
    我将负责 PCB 上的机具。
    当我获得结果时、我将向您提供反馈