This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520-Q1:电容器与 RDT 并联

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848607/ucc21520-q1-capacitor-connected-in-parallel-to-rdt

器件型号:UCC21520-Q1

你(们)好。

建议在 DT 引脚上添加一个电容器(=>2.2nF)。

 最大 电容是否有任何限制?

如果添加 大于2.2nF 的电容器、是否存在任何风险?

此致、

H.Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Someno-San

    感谢您的提问。 我在高功率驱动器组的应用团队工作。

    我们建议将一个电容器与您选择的 DT 电阻器并联、以实现更好的抗噪性和两个通道之间更可靠的死区时间。  2.2nF 是我们推荐用于实现最佳功能的最小值、高达10nF 的电容可提供相似的结果。  大于10nF 的值不会带来风险、但对于滤除更多噪声无效。  值过大可能会减慢 DT 引脚的响应、因为它在启动时尝试将电压自调节至0.8V。

    如果这回答了您的问题、您可以按绿色按钮吗? 如果没有、请随时提出更多问题。

    谢谢、此致、

    扎赫