This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56121:过冲和下冲问题-设计审查

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56121
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826316/tps56121-overshoot-and-undershoot-issues---design-review

器件型号:TPS56121

您好!   

我们在3.3V 输出电压下具有高过冲和下冲。

我们板上的 TPS56121具有以下属性:

·        Vinnom=12V,Vinmin=11V,Vinmax=13V,Vout=3.3V,Iout-peak (max)=12A (10U 秒),  Iout-operation (max)=10A  

和 反馈环路补偿值和波特图的下方。

您能否就以下数据提供设计审查 、并告知如何改进设计以解决高过冲和下冲问题?

3.3V 输出连接到我们板上的4倍负载。  在3.3V 上、每个负载在10U 秒内都有3A 的峰值。

每个 负载 在其3.3V 输入引脚上连接到以下电路(铁氧体磁珠和电容器)、如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ariel、

    您能否发布显示瞬态响应和电流负载阶跃的波形?  此外、什么是负载阶跃压摆率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    下图是在负载侧(在4个负载之一上)测得的。

    当我们使用加载器器件在1m 秒内消耗4A 至12A 电流时、您可以在3.3V 上看到+214mV 峰值过冲、恰好在我们强制0A 至1m 秒后-您可以看到-214mV 下冲。

    负载的负载阶跃压摆率为1.2A/秒。 但在下图中、我们的加载器的负载阶跃压摆率稍有不同(很抱歉、未记住确切的值)。

    在以下情况下、我们还希望获得更低的过冲/下冲:在10秒内为0A 至12A、在负载阶跃压摆率为1.2A/us 的情况下为10安培常数(长时间)。

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ariel、

    通常、我会先将开关频率更改为最大值1MHz、然后重新计算较小的电感值470nH。  然后仔细调整您的交叉频率、使其尽可能接近100kHz。  如果没有进行足够的改进、那么您可能需要增加输出电容。  请告诉我这是否可行。