This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560B-Q1:FB 电压异常

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826224/tps54560b-q1-abnormal-fb-voltage

器件型号:TPS54560B-Q1

您好,

   下面的设计是48V 输入、24V 输出、但是经过一段时间后、FB 的电压会增加、导致输出电压增加、当 FB 电压为1V 时、IC 仍不受保护。 请帮助分析原因。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您在输出端有负载时、该 FB 电压是否保持上升?  

    FB 引脚上升到多高?

    谢谢

    -Arief