请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54560B-Q1 您好,
下面的设计是48V 输入、24V 输出、但是经过一段时间后、FB 的电压会增加、导致输出电压增加、当 FB 电压为1V 时、IC 仍不受保护。 请帮助分析原因。谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
下面的设计是48V 输入、24V 输出、但是经过一段时间后、FB 的电压会增加、导致输出电压增加、当 FB 电压为1V 时、IC 仍不受保护。 请帮助分析原因。谢谢