This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:是否可以将 DT 设置为0

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826028/ucc21520-is-it-possible-to-set-dt-to-be-0

器件型号:UCC21520

大家好、

对于指定的应用、客户希望将 DTT 设置为0。 即使保持此引脚悬空、DF 也将< 15ns。  

您需要建议您知道如何让 DF 成为0。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我在高功率驱动器组的应用团队工作。

    我们不建议使 DT 引脚悬空、因为由于死区时间发生器块中的共模电流、电桥上的快速瞬变会导致死区时间抖动。

    DT 功能不能调至0ns。 您可以将 DT 引脚连接到 VCCI 以停用 DT 电路。 这将允许您的输出重叠、并且可以通过将输入修改为具有0ns 死区时间来调整输出时序。

    如果这回答了您的问题、您可以按绿色按钮吗? 如果没有、请随时提出更多问题。

    谢谢、此致、

    John