This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56221:关于输入电容器

Guru**** 2810875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826106/tps56221-about-input-capacitor

器件型号:TPS56221

你(们)好

我的客户有疑问。

TPS 56221在数据表中指定了1uF 的输入电容器降噪。
我尝试使用0.1 μ F 或4.7 μ F、因为客户无法使用1 μ F。 有问题吗?

注意事项

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    T、

    4.7uF 应该可以接受。  对于输入电容、通常情况下越多越好。