This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8556:LP8556

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8556
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826088/lp8556-lp8556

器件型号:LP8556

您好、先生、

根据 LP8556规范、PWM/I2C IO 引脚仅定义绝对最大额定值。

这是否意味着这些 I/O 的输入电压电平范围与 EN/VDDIO 引脚无关?

例如、我们的 EN/VDDIO 仅提供1.8V 电压、而 PWM 可能提供1.8V 或4V 电压;I2C 可能提供1.8V 或3.3V 电压。

当 I/O 引脚电压电平高于 EN/VDDIO (内部逻辑电源)时、有什么问题吗?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

       PWM 和 I2C 逻辑电平取决于 EN/VDDIO 电压电源。 当它大于0.7*VDDIO 时将检测到高电平,当它低于0.3*VDDIO 时将检测到低电平。

       当它超过 EN/VDDIO 电平时、只要它不超过绝对最大额定值、就不存在特殊问题。

    此致

    肖恩