This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373-4EVM-758:瞬态电压问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848059/tps2373-4evm-758-transient-voltage-issue

器件型号:TPS2373-4EVM-758
主题中讨论的其他器件:TPS2373

你(们)好

我的客户有疑问。

将直流 ORing 输入的正极侧接地、并按提供电源
48V。
当 SW 关断48V 线路时、瞬态电压约为33V
生成的数据。
是否有针对此瞬态电压的对策?

有关详细信息、请查看随附的文件。

e2e.ti.com/.../TPS2373_2D00_4_5F00_transientV.pdf

最恰当的考虑

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 T Kishi、

    感谢您的提问。 您要测量的二极管的额定电压为100V、因此33V 尖峰完全处于额定裕度范围内。  

    由于您使用的是48V 电压、因此您可以将适配器电压置于 PoE IC 的前端(VDD 和 VSS 处)、以允许内部导通 FET 限制电流浪涌。 但同样、二极管的额定值远高于此尖峰。  

    此致、

    Michael Pahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

    感谢你的答复。
    我基本上了解二极管不会损坏。
    客户担心它不会影响 ETH 端口。 对此、我应该怎么看待?
    并且、该电压是在 SW =关断时生成的。 是否仍可以使用 TPS2373对其进行限制?
    如果可以、请告诉我如何操作。

    注意事项

    T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 T Kishi、

    由于 IC 的额定电压也为100V、我认为此尖峰不应影响端口。  

    该 IC 具有电流限制和抗尖峰脉冲折返功能、可防止类似这样的"故障"。 TPS2373数据表中标题为"7.4.9 PD 热插拔操作"的部分提供了有关此主题的更多信息。

    此外、如果您想节省 PoE PD 的浪涌注意事项、以下白皮书是一个很好的资源:

    http://www.ti.com/lit/an/slua736/slua736.pdf

    此致、

    Michael Pahl