主题中讨论的其他器件:TPS2373
你(们)好
我的客户有疑问。
将直流 ORing 输入的正极侧接地、并按提供电源
48V。
当 SW 关断48V 线路时、瞬态电压约为33V
生成的数据。
是否有针对此瞬态电压的对策?
有关详细信息、请查看随附的文件。
e2e.ti.com/.../TPS2373_2D00_4_5F00_transientV.pdf
最恰当的考虑
T Kishi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我的客户有疑问。
将直流 ORing 输入的正极侧接地、并按提供电源
48V。
当 SW 关断48V 线路时、瞬态电压约为33V
生成的数据。
是否有针对此瞬态电压的对策?
有关详细信息、请查看随附的文件。
e2e.ti.com/.../TPS2373_2D00_4_5F00_transientV.pdf
最恰当的考虑
T Kishi
您好 T Kishi、
由于 IC 的额定电压也为100V、我认为此尖峰不应影响端口。
该 IC 具有电流限制和抗尖峰脉冲折返功能、可防止类似这样的"故障"。 TPS2373数据表中标题为"7.4.9 PD 热插拔操作"的部分提供了有关此主题的更多信息。
此外、如果您想节省 PoE PD 的浪涌注意事项、以下白皮书是一个很好的资源:
http://www.ti.com/lit/an/slua736/slua736.pdf
此致、
Michael Pahl