This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54320:TPS54320

Guru**** 2383470 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54320
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780255/tps54320-tps54320

器件型号:TPS54320

Q1:TPS54320能否承受直接连接到 GND 的 PH 端子的短路?

数据表中规定了半桥的内部电流限制约为5、8-6、2A。

Q2:如果您的电路中 TPS54320提供的最大电流为1A 您使用的电感器具有2Arms 额定值、您能确定 TPS54320将会绕过短路、还是需要额定电流最小为6、2A 的电感器。 以保证控制器在所有情况下都能存活?

V=L*di/dt  =>  di=V*dt/L -在我的例子中,2Arms 额定扼流圈将在6,2A 时严重饱和,从而使内部半桥输出上的电流快速增加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stig、

    TPS54320采用逐脉冲和断续模式过流保护、因此在电流限制时不允许对数项稳态输出电流。 因此、短路情况下的 RMS 电流将远低于5.8A 至6.2A

    通常、我将使用额定电流高于典型输出电流的电感器。 这既可以在故障情况下提供保护、也可以提高效率。 在断续模式 OCP 下、您不必过多担心 MS 加热电流额定值。 许多现代磁芯类型都具有软饱和点,因此您可以使用饱和的电感器,但电感仍然很大。 您的主要问题不是短路情况、而是故障情况、您的工作电流刚好低于电流限制阈值、并且未激活断续模式。 如果您预计在该条件下运行、我会相应地选择我的电感器。 请记住、您还将在正常运行点获得效率提升。 如果您有其他问题、请告知我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,约翰。。。。