请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS27S100 您好!
我有一位客户希望使用 TPS27S100B、我们希望确保正确设置 R_imon。
他们希望使用 R_ILM 作为备份、因此将其设置为510欧姆、这应与~4.8A 相关。
它们希望通过3.3V ADC 监测电流、并在电流超过4.5A 时通过使能引脚关闭输出
数据表中的公式[1]显示了 R_imon =(V_imon * k_imon)/I_out ... 由于 k_imon 设置为500、因此将 V_imon 设置为3.3V 并将 I_out 设置为5A (以提供一定的裕度)可为 R_imon 提供330欧姆的值。 这似乎是正确的、还是我缺少了什么?
谢谢
-Tyler