This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27S100:选择 Rimon 值

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847956/tps27s100-choosing-rimon-value

器件型号:TPS27S100

您好!

我有一位客户希望使用 TPS27S100B、我们希望确保正确设置 R_imon。  

他们希望使用 R_ILM 作为备份、因此将其设置为510欧姆、这应与~4.8A 相关。

它们希望通过3.3V ADC 监测电流、并在电流超过4.5A 时通过使能引脚关闭输出

数据表中的公式[1]显示了 R_imon =(V_imon * k_imon)/I_out ... 由于 k_imon 设置为500、因此将 V_imon 设置为3.3V 并将 I_out 设置为5A (以提供一定的裕度)可为 R_imon 提供330欧姆的值。 这似乎是正确的、还是我缺少了什么?

谢谢

-Tyler

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tyler、

    这种数学方法是正确的。 但是、我要说、一种更可靠的电流限制方法是将电流限制设置为该值。 当达到电流限制时、器件不会关断、但会将其保持在该值并在 IMON 引脚上输出5V 的 FLT 值。

    此外、如果未为该故障电压额定值、您还需要确保 ADC 不会看到该故障电压。 您可以通过电阻器除以 IMON 输出进入 ADC 来实现此目的。