This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC28025:用单个时钟同步乘法 UC28025 PWM 控制器

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: UC28025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779241/uc28025-synchronize-multiply-uc28025-pwm-controllers-with-single-clock

器件型号:UC28025

“你好  

我们需要将乘法 UC28025 PWM 控制器与单个时钟同步。  

您是否有经过验证的同步设计参考?  

数据表中建议的任何选项都不起作用。 我们已经尝试了乘法选项,例如将芯片直接驱动到“时钟”引脚4,以及 UC2802x 数据表第11页上显示的“通用同步”方法。

您能否与我们分享有关振荡器电路的更多详细信息? 它似乎具有由 Rt 电阻器控制的电流镜。 电流镜将 CT 电容器充电至施密特触发器的内部基准、然后通过接地的晶体管对 CT 进行放电。 在我们的电流电路中、将 CT 放电至1V 时会出现问题、这是 CT 和振荡器电路产生的牙波的下限阈值。

我期待很快收到您的回复。

此致、

丸山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    丸山、您好!

    我也不熟悉此应用、但请给我一天左右的时间、以便我可以就此向我们的高级工程师寻求帮助。 谢谢你。

    此致、
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的丸山-三:

    由于我们正在通过电子邮件处理请求、我将关闭此帖子。

    此致

    Peter