This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:TPS2373浪涌问题

Guru**** 2528520 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373, TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848479/tps2373-tps2373-surge-problem

器件型号:TPS2373
主题中讨论的其他器件: TPS23861

您好、:专家 k Ω

我在 PoE 项目中使用 TPS2373+ TPS23861,

如果没有直流插孔 输入、 请在    RJ 45 12/36端口,上添加浪涌±4KV 测试通过。

但是、当使用直流插孔时、唯一的电涌±0.5KV 添加到 RJ45 12/36端口,测试失败,且 TPS2373损坏。

谢谢、您能给我一些建议来避免这种情况。

下面是 SCH 和项目块、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    连接适配器时、浪涌更严重、因为插入适配器时导通 FET 关断。 因此导通 FET 上的应力更高。

    您能否尝试以下应用手册中推荐的解决方案? 它推荐了用于高达4kV 浪涌测试的组件。