This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:OUT 引脚被驱动至5V

Guru**** 2531360 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847537/bq24074-out-pin-driven-to-5v

器件型号:BQ24074

我在当前设计中遇到了有关 BQ24074的问题。  OUT 引脚是一个经稳压的电压、但客户要求其能够将节点驱动至5V。  这不是请求所需的、但至少可以禁用输入以驱动输出。  绝对最大额定值指定了 OUT 上的电压可处于–0.3V 至7V 范围内。  将 OUT 引脚驱动至5V 有何影响?  是否还有其它问题将 IN 和 OUT 引脚短接至5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    禁用输入会有效地将器件置于 BAT 模式并导致电池被5V 压入、这对电池很危险。 短接输入和输出引脚可绕过内置的器件安全特性。

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    是否有更新?

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Anthony、

    没有进一步的更新、我们可以关闭它。  正如您所说的、我怀疑有问题、但希望得到确认。