This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:如果不使用 SYNC 引脚、那么该引脚上的噪声会产生什么影响?

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779665/ucc2897a-if-the-sync-pin-is-not-used-what-is-the-effect-of-noise-on-that-pin

器件型号:UCC2897A

您好!

我正在考虑使用 UCC2897A 器件。
如果不使用 SYNC 引脚、建议在数据表中打开该引脚。 原因是该引脚是双向的。
但是、在考虑雷击浪涌和静电等噪声时、我认为固定此引脚是安全的。
由于在内部方框图中没有说明是上拉还是下拉、我想知道这个引脚的内部配置。
数据表中禁止固定到 H。
是否可以修复到 L?
此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaji@Pan 您好、
    您是否进行过任何浪涌测试或 ESD 测试,发现这是一个问题?
    UCC2897A 已用于多种产品设计、SYNC 引脚上的噪声拾取从未成为问题。
    您能否显示测试结果?

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。

    我仍在创建一个电路图。 尚未对该评估板进行评估。
    由于 SYNC 引脚是输入引脚、我认为很自然要担心噪声的影响。
    我知道到目前为止没有问题。
    不过、我很高兴您能告诉我们该器件实际上是否对噪声的结构不太敏感。
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kaji@PAN、
    是的、您回答正确。
    如果设计中不需要同步功能、则应确保未连接同步。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。
    我确认了数据表 SYNC 引脚上的内容。
    当 SYNC 引脚断开时、我是否了解到输出内部振荡器频率的波形?
    由于内部振荡器的波形是输出的、您是否意味着您需要在不使用 SYNC 引脚时打开引脚?
    回到第一个问题、当 SYNC 引脚断开且内部振荡器的波形输出时、是否需要考虑外部噪声的影响?
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kaji@PAN、
    是的、您回答正确。
    如果您不需要同步、请将引脚保持断开/未连接。
    此致
    John