This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请告诉我合适的 LDO

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV767, TPS7A37, TPS7A91, TPS7A83A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848394/tell-me-suitable-ldo

主题中讨论的其他器件:TLV767TPS7A37TPS7A91TPS7A83A

大家好、团队成员。

您能告诉我、根据以下规格、我们可能建议使用哪种器件?

输出电压:1.1V (适用固定电压

输出电流:1A 以上

输入电压:5V (3.3V 也正常)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    我们有许多1A LDO、但这里的问题是热性能。 理想情况下、您需要使用最小压降、以便在 VOUT 为1.1V 时、使 VIN 为3.3V 优于5V。  因此、在电流为1A 时、从3.3VIN 到1.1VOUT 的功率耗散为2W。 下面是一些要比较的 LDO:

    器件型号 峰值负载电流(A) 输入电压 输出电压 PDISS (W) TJA T_Ambient ºC TJ 最大建议电流(A)
    TLV757 (2x2 SON) 1 3.3. 1.1. 2.2. 100.2. 25 245.44. 0.45.
    TLV767 (2x2 SON) 1 3.3. 1.1. 2.2. 77.7. 25 195.94. 0.59.
    TPS7A37 (2x2 SON) 1 3.3. 1.1. 2.2. 67.2. 25 172.84 0.68
    TPS7A91 (2.5x2.5) 1 3.3. 1.1. 2.2. 56.9. 25 150.18 0.8.
    TPS7A83A (3.5x3.5) 1 3.3. 1.1. 2.2. 43.4. 25 120.48. 1.05
    TPS7A83A (5x5) 1 3.3. 1.1. 2.2. 33.4. 25 98.48 1.36.

    注意:TPS7A83A 是一款2A LDO。  

    这是否有帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、John - San。

    这已经是过去了。

    谢谢您的回复。

    我们没有1.1固定输出 LDO 吗?

    我应该已经了解过您帖子上的列表、我们确实具有1.1V 固定电压或其他可输出1.1V 电压的 LDO。

    但有些 LDO 无法实现它。

    您可以重新检查一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    お久しぶりですね!μ A

    对于固定输出、我们有 TPS74611-Q1。 我将其添加到下面的热分析中:

    请记住、TPS7A83A 是一款具有 ANE-OUT (TM)特性的固定输出。 请参阅以下示例:

    但愿这对您有所帮助。

    此致、