This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM1402EVM:如何使用、监控外部电路并将其连接到此评估板中使用的 bq76PL455-Q1 IC 的 EQ1-EQ16引脚?

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848507/em1402evm-how-to-use-monitor-and-connect-an-external-circuit-to-eq1-eq16-pins-of-bq76pl455-q1-ic-used-in-this-evaluation-board

器件型号:EM1402EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76PL455-Q1

如何使用、监控外部 电路并将其连接到此评估板中使用的 bq76PL455-Q1 IC 的 EQ1-EQ16引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeevan、

    请参阅您的另一篇包含相同问题的文章、重新设计定制原理图或取消配置2k Ω 电阻器并将该连接用于您的外部电路可能更好。

    此致、

    泰勒