This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:需要原理图与放大器;PCB 文件验证。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116, LM25116, LM25145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780192/lm5116-need-schematic-pcb-file-verification

器件型号:LM5116
主题中讨论的其他器件: LM25116LM25145

您好,

我的一位客户正在从事电池充电器项目- LiFePO4 Chemistry。  

在直流/直流部分,我推广了 LM5116器件(用于替代 LTC 器件)。 此器件将进行升级并用于更高版本以及高达18A 的要求。  

需要帮助以验证符合以下输入规格的原理图和 PCB 文件:

1) I/P - 15.5V 至22V 和 O/P - 14.8V @ 4A

2) I/P - 25V 至40V & O/P - 29.6V @ 4A。

我们可以发送文件进行验证。 请指导如何继续。  

此致

Mandal Mahajan

印度 Arrow Electronics  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mandal、

    是的、请发送文件。 根据输入电压、LM25116适用。 此外、请完成这些设计的 Excel 快速入门文件-您可以从产品文件夹下载该文件。

    PS:另一个需要考虑的控制器选项是 LM25145。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢 Mandar 代表我发布此帖子。

    希望有人作出响应、以便我们可以将电路板发送给制造公司。

    提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timothy

    感谢您的快速响应。

    您能否 与我共享您的电子邮件地址、以便我们可以共享您的电子邮件地址上的数据?

    我无法在公共论坛上分享设计、因为我受与客户签订的 NDA 的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tim,
    感谢快速响应。 LM5116是为满足未来的高输入电压要求而特别选择的。
    请指导我逐个发送文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请将文件发送至 TIM.Hegarty@ti.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,已与您共享文件。