This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196-Q1:案例审核

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845584/tps61196-q1-case-review

器件型号:TPS61196-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS61196

你(们)好  

以下是我们的应用条件。 您能否帮助查看我们的以下组件选择、400kHz 开关频率是否看起来也正常?  

结温是否看起来安全?  

 LED:4个灯串的架构、每个灯串10个 LED。 (总共40个 LED)
LED 电流:40mA/灯串
LED 电压(最大值):34.5V
℃~温度:-40 85 ̊ C
输入电压:8V (最小值)、12V (典型值)

输出电容器:20uF
使用的电感器:10uH;最大直流电阻0.173 Ω[使用 AMPI0618ED100MTA]
所用肖特基:反向电压=60V;最大正向电压=0.64V;最大正向电流=3A [使用 RB058LAM]
使用的 NMOS:最大 Vds = 45V;最大漏极电流= 2.5A;栅源极电压= 1.2V [使用 RTR025N05]

TPS61196的开关频率= 400kHz 或推荐?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PYTsai、

      Frank 将对此进行检查、并将很快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否有诸如效率、纹波和其他之类的要求?

    或者只需要回顾一下 TPS61196是否可以满足这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我的电子邮件是 Frank-qiu@ti.com、我们可以更有效地进行通信。

    我将结束本主题。