This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59581:TIDA-00161中的74HCT245 (双向缓冲器)应用

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780168/tlc59581-74hct245-bi-directional-buffer-application-in-tida-00161

器件型号:TLC59581

尊敬的 TI 专家:

我想问一下如何在64 x 64 LED 显示屏中应用缓冲器。 我最初以为是在控制器和驱动器之间发送和接收双向信号、但事实并非如此、因为缓冲器仅设置为一个方向(OE 和 DIR 接地)。 缓冲器是否用于为驱动器提供更好的电压电平和驱动电流? 期待收到您的回复、谢谢。

此致、

里诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、里诺、

    缓冲器用于作为菊花链连接的信号、因为长传输过程中的导线会有一些损耗、因此两个分支也会降低信号边沿的速度、这可能会导致器件进行意外的重组。
    如果级联器件数量不多、则不需要该器件。

    此致、
    肖恩。