This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895EVM-664:BQ25895

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779868/bq25895evm-664-bq25895

器件型号:BQ25895EVM-664
主题中讨论的其他器件:BQ25895

你(们)好
我目前正在使用 bq25895 EVM。
我要将 bq25895连接到太阳能电池板。

如果您想将太阳能电池板连接到 VBUS 输入电压、
通过测试 EVB、我们确认了当输入电源连接到 VBUS 时、在 PMID 端子上输出 VBUS 输入电源的电压时、不会升压到5V。
当 VBUS 输入电源被移除时、已确认 Batterty 的电源被升压至5V。

即使为 VBUS 输入端子供电、如果您希望通过提升电池功率来提供 PMID、
我应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅 d/s 第19页上的8.2.5电池升压模式运行、如果条件有效、升压运行可被启用:

    BATLOWV 以上
    VBUS 低于 BAT+VSLEEP (处于睡眠模式)
    3、使能升压模式操作(OTG 引脚高电平、OTG_CONFIG 位=1)
    4. TS (热敏电阻)引脚上的电压在由 BHOT 和 BCOLD 位配置的升压模式温度监控器配置的范围内
    5、升压模式使能延迟30 ms 后

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。