This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5101:LM5101等效器件

Guru**** 2766765 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779837/lm5101-lm5101-equivalent

器件型号:LM5101

您好、先生、

您能不能推荐任何等效 于 LM5101高电压高侧和低侧栅极驱动 器的 TI 器件、其工作温度范围为-55°C 至+125°C。

此致、

Nesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nesh 您好!
    感谢您关注 TI 栅极驱动器。 我查看了100V 至120V 半桥驱动器器件、无法识别任何工作温度为-55°C 的器件。 有些器件的额定温度范围为-40°C 至140°C、在高端具有扩展范围
    与-40°C 相比、是否需要-55°C?

    请确认这是否能解决您的问题。 或者、您也可以询问有关此主题的更多信息。

    此致、
    Richard Herring
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢主席先生提供的信息