This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92602EVM:TPS92602评估模块

Guru**** 2925360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846503/tps92602evm-tps92602-evaluation-module

器件型号:TPS92602EVM

您好,

我的一位客户使用 TPS92602评估模块 来驱动 LED 驱动器。

在此设计中、有两个75V1A 输出。

客户 需要在   输出通道_1和上驱动38V @ 400mA  

     TPS92602BQPWPRQ1的输出通道_2上的电压为22V @ 400mA。

请告知此设计需要更改哪些内容才能实现所需的规格

 

谢谢

此致

Rahul

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我稍后会检查并回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我认为它可以满足您的需求,因此您可以将其设置为数据表。