This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P:1.2V 输出电压下的折返电流限制特性

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV733P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779277/tlv733p-foldback-current-limit-characteristic-at-1-2vout

器件型号:TLV733P

大家好、

根据数据表、"折返电流限制与 Iout 和温度间的关系"仅在1.0V、1.8V 和3.3V 时显示、在1.2V 时似乎没有折返特性。 您能否在1.2V 输出电压下提供折返电流限制特性?

此致、

6月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jun、

    遗憾的是、我们目前没有1.2V 输出的折返曲线。 典型特性曲线是该系列的代表性曲线。 1.2V 输出的特性将介于1V 和1.8V 输出的曲线之间。 因此、我们希望折返点介于450mA (1.8V 输出)和650mA (1V 输出)之间。

    请记住、TLV733P 的设计、测试和特征是工作电流为300mA。 电流限制是针对故障情况的保护、不适用于正常运行。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan - San、

    明白。 谢谢你。

    此致、
    6月