This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TLV62568:适用于 DDC/DRL 封装的 Webench 设计

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779366/webench-tools-tlv62568-webench-design-for-ddc-drl-package

器件型号:TLV62568

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好

我的客户想知道 PD (总计)和 PD (IC 本身)的相关信息。

VIN=3.3V - 5V
输出电压1.8V/0.54A

我们已经尝试过 webench、但它仅支持 DBV (SOT23-6)封装、但他想知道 DDC 封装上的 PD

您能帮您提供数据吗?

Rgds
开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、开尔文、

    我将在内部进行检查、并尽快向您提供反馈。


    此致、
    Excel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开尔文、

    在 Webench 中、可以根据封装对解决方案进行滤波。 选择 SOT-23-Thin 将显示 TLV62568PDDC 解决方案。 总之、我根据您提供的规格附加了 Webench 设计报告。

    此致、

    Excel

    e2e.ti.com/.../TLV62568_5F00_DDC_5F00_webench-design.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Excel

    很抱歉、我指的是 DRL (SOT563)。 我们是否能够为此封装生成 webench?

    Rgds

    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开尔文、

    在 Webench 中添加 DRL 封装可能需要时间。  在任何情况下、客户都可以参考 PD (Total)和 PD (IC)的 DDC 封装、因为它在设置为25摄氏度的环境温度下没有显著变化 我再次附上了 DDC 封装的仿真结果、供您参考。

    此致、

    Excel

    e2e.ti.com/.../6545.TLV62568_5F00_DDC_5F00_webench-design.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意并感谢您的检查。