This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3033精度问题

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/778786/ref3033-accuracy-question

器件型号:REF3033

大家好、

 我在 REF3033数据表中有关于精度说明的问题。  

 在数据表的第1页、有一条输出电压与负载电流的曲线。 在图12中、还有一条曲线。 这两条曲线似乎不匹配。  您会解释一下原因吗? 我想其中一个数据不正确?  

 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    您显示的两个图像是2种不同类型的数据。 我相信有误解,所以我会尽量解释

    图1显示了"压降电压"与负载电流间的关系。 压降电压与输入电压有关。
    功能所需的输入电压= Vout +压降电压。 如果您使用的 REF3033具有10mA 负载、那么我将确保 Vin 为 Vout (3.3V)+压降电压(至少100mV)、总 Vin = 3.4V。 我会增加一些裕度、因为该图是典型的、并且随温度变化、因此为3.5V。


    图12显示了输出电压随负载电流的变化。
    输出电压取决于输出电流。 这称为负载调节、是 EC 表中的规格。 负载调节不是线性的、图12显示了它如何随负载电流变化。

    REF3033需要哪些信息? 我可以确保您查看的是正确的数据。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

     感谢您的回答。 非常清楚!