This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LED 驱动器电路

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1702

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779873/led-driver-circuit

主题中讨论的其他器件:TLV1702

您好!

我正在为电池应用寻找一款简单的模拟 LED 驱动器。  基本上需要一个 LED 以电量监测计中的方式工作、但我们不能使用微处理器或 Arduino。

当电池电压处于特定窗口(7.9V-8.3V)内时、我需要一个 LED 闪烁、然后稳定地高于窗口的高阈值(8.3V)。

感谢所有建议。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    请查看此窗口比较器参考设计。 此设计的亮点是 TLV1702在0-5V 的输入范围内、其窗口范围为1.66V - 3.33V。 您可以通过电阻器对电池的电压进行分压、以满足这些阈值。

    www.ti.com/.../tidub01.pdf

    此致、
    Jonny