This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601D:采用 TPS2121的充电解决方案

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB321, TPS2121, BQ25601D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779792/bq25601d-charging-solution-with-tps2121

器件型号:BQ25601D
主题中讨论的其他器件:TUSB321TPS2121

尊敬的 Jeff:

设计:

AUX DC 5V 3A

VBUS 5V 取决于 DFP、TUSB321具有此信息(0.5A USB2、0.9A USB3、1.5A、3A)

TPS2121 ILIM -> 3A

如建议将 BQ25601D 和 TPS2121用于我们的应用、我们研究了两个 IC 并提出了一些问题:

1) 1)如果我们只有 AUX DC 5V 通过 TPS2121连接到 BQ25601D、并且 USB VBUS 未连接。

由于没有 D+和 D-连接、充电器 BQ25601D 无法检测所连接的电源类型。

充电器将为电池设置什么充电电流?   

2) 2)您是否建议充电器如何检测 Vin 是 AUX DC?

--------------------------------------------------------------------

第二个主题是我们希望在下面了解这种状态:(我们认为这是手机或笔记本电脑中的典型用法)

我们只想有一个按钮,我们是否需要一些按钮控制器来实现这一点,或者如何使用 BQ25601D 实现这一点?

此致、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    1) 1)如果 BQ25601D 由于没有 D+/D-连接而无法识别所连接的源类型、则会将其视为未知适配器、并且输入电流限制将设置为500mA。 但是、这对电池充电电流没有影响、该电流由寄存器 REG02位[5:0]进行设置。

    2) 2)我不确定我是否理解您的问题。 如果 AUX 已连接、但 VBUS 未连接、TPS2121多路复用器应能够自动为 AUX 提供优先级。 下表提供了不同模式的概述:

    3) 3)有关 QON 引脚的信息、请参阅数据表中的第9.4.4节、这有助于您实现按钮。

    此致、

    Angelo